主题中讨论的其他器件: CC2564
您好!
我在定制板中使用 CC2564MODN 蓝牙芯片以及 linkit7688处理器。 使用的通信接口是 UART。 UART 通信是通过使用 MRAA 库实现的。
我可以发送一些命令、例如
- 复位蓝牙(TX:0x01、0x03、0x0C、0x00 RX:4、E、4、1、3、 C、0)
- BD 地址命令:(TX: 0x01、0x09、0x10、0x00 RX:4、E、 A、1、9、10、0、 11、6C、70、D5、22、 91、B0)
- INIT 作为外设(TX:0x01、0x00、0xFE、0x26、0x04、 0x05、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x01、0x00、 0x00、0x00 RX:4、E、4、1、0、 FE、2)
当我通过手机扫描设备时、如何使其可发现?
我们是否需要先加载 BTS 文件?
如果是、将使用哪个脚本、CC2564xC 或 CC2564xB 作为该 CC2564MODN 芯片?
加载文件意味着只需通过 UART 将内容写入芯片?
启用蓝牙的命令序列是什么?
请帮助。
此致、
Ameesh