This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541-Q1:输出功率

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2541-Q1, CC2642R, CC2640R2F, CC2640R2F-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/848383/cc2541-q1-output-power

器件型号:CC2541-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2541CC2642RCC2640R2FCC2640R2F-Q1

您好!

在 CC2541-Q1和 CC2541的数据表 中、它被称为"高达0dBm 的可编程输出功率"。请对此进行澄清。

2、这是什么意思是数据表中提到的"适用于低功耗单模 BLE 解决方案的符合蓝牙 v4.0的协议栈"。 此 IC 是否支持 BLE 5.0 2Mpbs 数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味 着 CC2541-Q1CC2541 的最大 TX 功率可高达0dBm。

    不支持 、CC2541-Q1和 CC2541无法支持 BLE 5.0功能、包括2Mpbs 数据速率。

    如果您需要 BLE 5.x 功能、建议使用 CC2640R2或 CC2642R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    感谢您的支持。

    请建议一个支持 BLE 4.2或更高版本且具有成本效益的合适解决方案。

    此 BLE 控制器仅用于 BLE 操作、它将通过 UART 等串行接口与主控制器连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有成本问题、可以选择 CC2640R2F。 但是、CC2640R2F 的 RAM /闪存有限、因此我建议将 CC22642R 用于长期产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    正如我先前所说的、这将仅用于 BLE 操作。 主控制器将负责系统功能。 BLE 控制器将通过 UART 与 MCU 连接。

    对于此应用 ,我们应使用 CC2640R2F。 它是否会产生任何内存容量问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此类应用、您可以使用 CC2640R2F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    是否 有适用于 CC2640R2F 的任何外形尺寸兼容芯片可替代汽车应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于汽车应用、您可以使用 CC2640R2F-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Chen。