主题中讨论的其他器件:CC2541、 CC2642R、 CC2640R2F、 CC2640R2F-Q1
您好!
在 CC2541-Q1和 CC2541的数据表 中、它被称为"高达0dBm 的可编程输出功率"。请对此进行澄清。
2、这是什么意思是数据表中提到的"适用于低功耗单模 BLE 解决方案的符合蓝牙 v4.0的协议栈"。 此 IC 是否支持 BLE 5.0 2Mpbs 数据速率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 CC2541-Q1和 CC2541的数据表 中、它被称为"高达0dBm 的可编程输出功率"。请对此进行澄清。
2、这是什么意思是数据表中提到的"适用于低功耗单模 BLE 解决方案的符合蓝牙 v4.0的协议栈"。 此 IC 是否支持 BLE 5.0 2Mpbs 数据速率?
这意味 着 CC2541-Q1 和 CC2541 的最大 TX 功率可高达0dBm。
不支持 、CC2541-Q1和 CC2541无法支持 BLE 5.0功能、包括2Mpbs 数据速率。
如果您需要 BLE 5.x 功能、建议使用 CC2640R2或 CC2642R。
您好、Chen、
正如我先前所说的、这将仅用于 BLE 操作。 主控制器将负责系统功能。 BLE 控制器将通过 UART 与 MCU 连接。