This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:HCI 测试仪安装

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/855506/launchxl-cc2640r2-hci-tester-installation

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件: CC2640

您好!  

我尝试根据"HCITester Tool User's Guide SWRU136B"在我的 PC (Windows7)上安装 HCI 测试仪。  

我想通过 HCI 测试仪访问 LAUNCHXL-CC2640R2。  

1) 1)在安装时应选择哪个*。XMLfile? 请参见下图。   

2) 2)我应该选择哪个*。bts 文件? 请参见下图。

请提供建议。  

此致、Shoko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoko、您好!

    指派专家进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shoko,  

    如文档第1.2节"配置要求"中所述、应使用 XML 文件和蓝牙脚本的最新版本。

    有关要使用的 BTS 文件的更多信息,请参见 README 文件。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、  

    感谢您的回复。  

    我不知道哪个 XML 文件是最新版本。  

    我读取了自述文件、但我不知道应该选择哪个 BTS 文件。  我完全不知道。  

    普通人能否仅通过"HCITester Tool User's Guide SWRU136B"...来理解它?   

    此致、Shoko   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shoko,  

    最新版本是版本号最高的文件。 例如、最新版本的 XML 文件是 TIInit_12.8.32.xml。

    很抱歉、我现在看到自述文件不包含用于 CC2640器件的文件...

    有一个 wiki 提供了有关 HCI 测试仪(包括 CC2640器件)的更多信息、但没有提到 BTS 文件。 您能否按照 下载、安装和配置 HCI 测试仪中的步骤 来查看该测试仪是否正常工作或是否必须下载 BTS 文件?

    谢谢、
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、  

    我有疑问。 请问 BTE 文件的功能是什么?  

    谢谢、Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shoko,  

    您是指 BTS 文件吗?

    如自述文件中所述 、BTS 是蓝牙脚本的缩写、其主要用途是在蓝牙设备通电后运行初始化脚本。 在应用手册中、说明必须修改 BTS 文件才能使 HCITester 正常工作、以及如何执行该操作。 有关详细信息、请参阅这些资源。

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、  

    感谢您提供有关 BTS 文件的信息。  

    您能否 查看是否正常工作、或者是否必须使用 CC2640器件下载 BTS 文件?

    我不愿意这样做、因为我无法 处理 意外错误。  

    谢谢、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shoko,  

    请尝试使用我建议的文件查看您是否可以使其正常工作。 如果这不起作用、请回复此主题、并详细说明您尝试了什么以及遇到了什么错误。  

    谢谢、  
    ELIN