This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:内部直流/直流转换器模式下的效率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC2640R2F, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/860970/cc2642r-efficiency-in-internal-dc-dc-converter-mode

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FTPS62840

您好!

我知道、当 CC2642R 以内部直流/直流转换器模式运行并且 VDDS 由1.8V 供电时 、内部直流/直流转换器的效率将会降低。

这基于 CC26XX 应用报告:

当 VDDS 由1.8V 供电并由高于2.0V 的电压供电时、效率有多大差异?

根据以上陈述、我想知道效率的精确度"低"多少

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您应该查看数据表"典型特性"部分中的图。 它们将向您展示电流消耗与电源电压之间的关系。 如您所见、随着电源电压降低(直流/直流输入电压趋向直流/直流输出电压)、电流消耗将增加并最终与 LDO 模式收敛。 这种行为对于所有直流/直流稳压器都很常见、并且 CC2640R2F 和 CC2642R 之间的性能相同(请参阅您原来的文章)。 请注意、直流/直流转换器的开关切断电压约为2.1V  

    您是否能够将应用中的系统电压提高到1.9V? 如果是、我只需从 TPS62840运行所有程序。  

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我真的不明白你的观点。  

    我只想知道当 VDDS 提供1.8V 电压时、内部直流/直流转换器的效率要低得多。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流/直流转换器的运行电压不低于2.1V、因此问题毫无意义。

    您是否查看了数据表中的图? 例如、通过图5-4、您可以看到、对于有源 MCU 电流、2.1V 时的电流消耗约为4.7mA、而对于 LDO 时的电流消耗约为5.5mA。  

    它是您关心的电流消耗、对吧? 而不是直流/直流效率。 重点是、与所有 DCDC 一样、输入电流将随着输入电压的降低而增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您提到的是哪份应用手册? 措辞相当糟糕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是应用手册:

    e2e.ti.com/.../26xx-layout-considerations.pdf