您好!
我在 BLE SoC CC2640R2上工作。 我不熟悉此 BLE SoC。
我有移动应用、BLE SoC、MCU、外部 NOR 闪存。 这些都按方框图中所示进行连接-
移动应用程序具有500KB 文件。 我们只需传输此文件并保存到外部 NOR 闪存中、后者通过 QSPI 通过 BLE 连接到 MCU。 我可以使用 OAD (无线下载)功能进行此文件传输吗?
如果可能,那么我们可以通过这种方法(OAD)发送多少个字节,以及完成此文件传输所需的时间(即500KB)?
如果有任何其他方法、请告诉我。 这对我很有帮助。
我正在等待您的回复
谢谢
%3CmxGraphlt模型%3E%3Croot%3E%3CmxCell%20id%3D%220%222%2F%3CmxCell%20id%3D%22%20Parent%3%220%222F%20U%20U%20UCC%222%20U%3%20U%203%20U%203%2021%203%203%203%20U%203%203%2021%20%203%203B%203x%203B%22%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%20%20%20%20%20%203x%203x%20%203x%32%203x%203x%203x%203x%203x%