This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:我想通过 BLE 传输500KB 文件。 是否有任何标准协议/配置文件或任何其他方法可用于此目的? 我可以为此使用 OAD 吗?

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/859459/cc2640r2f-i-want-to-transfer-the-500kb-file-over-ble-is-there-any-standard-protocol-profile-or-any-other-method-for-this-can-i-use-oad-for-this

器件型号:CC2640R2F

您好!

我在 BLE SoC CC2640R2上工作。 我不熟悉此 BLE SoC。  

我有移动应用、BLE SoC、MCU、外部 NOR 闪存。 这些都按方框图中所示进行连接-

移动应用程序具有500KB 文件。 我们只需传输此文件并保存到外部 NOR 闪存中、后者通过 QSPI 通过 BLE 连接到 MCU。 我可以使用 OAD (无线下载)功能进行此文件传输吗?  

如果可能,那么我们可以通过这种方法(OAD)发送多少个字节,以及完成此文件传输所需的时间(即500KB)?

如果有任何其他方法、请告诉我。 这对我很有帮助。

我正在等待您的回复

谢谢

%3CmxGraphlt模型%3E%3Croot%3E%3CmxCell%20id%3D%220%222%2F%3CmxCell%20id%3D%22%20Parent%3%220%222F%20U%20U%20UCC%222%20U%3%20U%203%20U%203%2021%203%203%203%20U%203%203%2021%20%203%203B%203x%203B%22%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%203x%20%20%20%20%20%203x%203x%20%203x%32%203x%203x%203x%203x%203x%