This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:bluetopia 协议栈加密密钥数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/854057/cc2564-bluetopia-stack-encryption-key-data

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438

团队、我与一位希望 Bluetopia BT 协议栈接受短加密密钥的客户合作。 是否有办法使用当前 API 来告知密钥长度? 是否可以拒绝小于7字节的密钥(如果是、请告诉我)? 此问题与用于 MSP430F5438的 BTPS 主版本号4有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    [报价用户="deep search)]是否有方法使用当前 API 告知密钥长度? [/报价]

    HCI_READ_Encryption_Key_SIZE 命令(来自 BT 核心规范)可用于主机读取给定连接使用的加密密钥大小。 在最近的 BT 核心勘误表11838中、对该命令的支持从可选更改为强制。 但是、无论怎样、所有 CC256x 器件都支持此命令。

    deep search 说:
    是否可以拒绝小于7字节的密钥(如果是,请告诉我)?

    必须在 LMP 层(在 CC256x 器件的固件中)执行此检查、这是在最新的 CC256xB、CC2564C 和 WL18xx 服务包中实现的勘误11838实施的一部分。 有关该主题的更多详细信息、请参阅此主题。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/831349

    此致、

    Vihang