请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 主题中讨论的其他器件:MSP430F5438、
团队、我与一位希望 Bluetopia BT 协议栈接受短加密密钥的客户合作。 是否有办法使用当前 API 来告知密钥长度? 是否可以拒绝小于7字节的密钥(如果是、请告诉我)? 此问题与用于 MSP430F5438的 BTPS 主版本号4有关。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、我与一位希望 Bluetopia BT 协议栈接受短加密密钥的客户合作。 是否有办法使用当前 API 来告知密钥长度? 是否可以拒绝小于7字节的密钥(如果是、请告诉我)? 此问题与用于 MSP430F5438的 BTPS 主版本号4有关。
您好、Brandon、
[报价用户="deep search)]是否有方法使用当前 API 告知密钥长度? [/报价]
HCI_READ_Encryption_Key_SIZE 命令(来自 BT 核心规范)可用于主机读取给定连接使用的加密密钥大小。 在最近的 BT 核心勘误表11838中、对该命令的支持从可选更改为强制。 但是、无论怎样、所有 CC256x 器件都支持此命令。
deep search 说:是否可以拒绝小于7字节的密钥(如果是,请告诉我)?
必须在 LMP 层(在 CC256x 器件的固件中)执行此检查、这是在最新的 CC256xB、CC2564C 和 WL18xx 服务包中实现的勘误11838实施的一部分。 有关该主题的更多详细信息、请参阅此主题。
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/831349
此致、
Vihang