This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:电流消耗

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/824588/cc2640r2f-current-consumption

器件型号:CC2640R2F

我们的定制硬件设计需要具有很长的电池寿命。  我已将2640 BLE 广播间隔配置为10秒。  测量电流消耗时、每秒会出现一次尖峰。  其他板载硬件肯定会断电。  simple peripheral 应用中的周期性任务未启用、无法运行。  我对每秒可能发生的情况以及是否有办法阻止它运行感到很损失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该是您可以参考的再充电脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定问题是每秒进行一次 rcosc 校准。 电流消耗为10s uA。  禁用校准时钟、电流消耗消失。  我们确实会看到电流中非常小的上冲、这可能是 RAM 再充电脉冲。  感谢您提供这些信息!