请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 我们的定制硬件设计需要具有很长的电池寿命。 我已将2640 BLE 广播间隔配置为10秒。 测量电流消耗时、每秒会出现一次尖峰。 其他板载硬件肯定会断电。 simple peripheral 应用中的周期性任务未启用、无法运行。 我对每秒可能发生的情况以及是否有办法阻止它运行感到很损失。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的定制硬件设计需要具有很长的电池寿命。 我已将2640 BLE 广播间隔配置为10秒。 测量电流消耗时、每秒会出现一次尖峰。 其他板载硬件肯定会断电。 simple peripheral 应用中的周期性任务未启用、无法运行。 我对每秒可能发生的情况以及是否有办法阻止它运行感到很损失。