This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-CC2540-BLE-USB:Windows 10 Enterprise 版本1709无法识别设备

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/820269/tidc-cc2540-ble-usb-windows-10-enterprise-version-1709-not-recognizing-device

器件型号:TIDC-CC2540-BLE-USB

尊敬的 TI Gurus:)  

我在安装驱动程序时遇到问题(只需使用 USB 软件狗即可对 BT 和 RF 汽车钥匙进行编程。)

我确实安装了此文件、但根据说明、应该弹出另一个窗口、Windows 询问我是否要安装此设备、但这不是发生的。 在 CMD 窗口后、不会发生任何情况。

这 是手册"  

安装说明:

1.将加密狗插入计算机。
2.右键单击"安装"文件和"以管理员身份运行"
3.“是否允许以下程序更改此计算机?” 是的
4.将弹出一个“Black/DOS (黑/DOS)”窗口,然后等待。
5. Windows 安全:“是否要安装此设备软件?” 安装-<----   缺少此部件

注:
您应该会看到:"Number successfully imported:1"
如果您看到:"权限被拒绝"或不允许的内容、您可能无法以管理员身份运行。"

任何帮助,我不是很精通技术,哈哈:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Faiz、

    我已在内部将此主题分配给其他人、由我们的团队跟进。  

    您是否确定您的企业系统不会阻止端口或阻止其安装在您的特定笔记本电脑上? 您是否曾尝试在运行 Windows 10的公司不控制的企业笔记本电脑上执行安装过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faiz、

    你明白了吗?

    由于不活动、我将关闭此线程。