请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDC-CC2540-BLE-USB 尊敬的 TI Gurus:)
我在安装驱动程序时遇到问题(只需使用 USB 软件狗即可对 BT 和 RF 汽车钥匙进行编程。)
我确实安装了此文件、但根据说明、应该弹出另一个窗口、Windows 询问我是否要安装此设备、但这不是发生的。 在 CMD 窗口后、不会发生任何情况。
这 是手册"
安装说明:
1.将加密狗插入计算机。
2.右键单击"安装"文件和"以管理员身份运行"
3.“是否允许以下程序更改此计算机?” 是的
4.将弹出一个“Black/DOS (黑/DOS)”窗口,然后等待。
5. Windows 安全:“是否要安装此设备软件?” 安装-<---- 缺少此部件
注:
您应该会看到:"Number successfully imported:1"
如果您看到:"权限被拒绝"或不允许的内容、您可能无法以管理员身份运行。"
任何帮助,我不是很精通技术,哈哈:)