This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541-Q1:与 CC2541的区别

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2541-Q1, TPS62730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/820644/cc2541-q1-differences-to-cc2541

器件型号:CC2541-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2541TPS62730

我有一个使用 CC2541的工作项目、但我确实希望使用具有较高温度额定值的器件。

CC2541-Q1的额定温度为105度、而 CC2541的额定温度仅为85度。

我找不到任何内容表明这些器件是相同的、同样、我也找不到任何详细说明这两个器件之间任何差异的描述。

我可以使用 CC2541-Q1代替 CC2541吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以使用它。

    我比较了数据表、除了 工作温度范围之外、不会观察到任何差异。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 这不是我希望得到的答案。

    我还比较了数据表(非常表面上、因为很难做到)

    我发现至少有一个差异。

    引脚4是 CC2541上的 NC、但它是 CC2541-Q1上的 GND 引脚

    这可能是一个拼写错误、但 CC2541-Q1的引脚图将芯片垫标记为"AGND"、引脚表(在同一文档中)将其列出为"GND"

    CC2541-Q1也没有提及 TPS62730 (我将使用 TPS62730)-这可能只是汽车器件不关心低电流。

    我担心的是可能存在其他差异(硬件或软件)、以及为什么我希望在某个地方记录任何差异

    谢谢

    患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    您发现了器件之间唯一的硬件差异。 引脚4在未连接到常规器件的情况下连接到 Q1上的接地端。 此更改是为了提高 Q1器件的 ESD 稳健性。  

    否则、差异仅与鉴定和生产测试有关。  

    此致、
    Fredrik