工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我目前正在使用最新的 Launchpad CC26X2并以中央方式运行 Host_test 来接收数据。
如果我只是闪存、并且可以使用 BTool 打开端口、则 host_test 程序工作正常。
但是、当我在 host_test 上使用调试、然后打开 BTool 时。
它将为我提供错误:
Cortex_M3_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.1.0.00012)
Cortex_M3_0:目标 CPU 停止故障:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.1.0.00012)
我需要使用调试工具来检查 RAM 的使用情况、我是否可以使用任何方法来解决这个问题?
谢谢、
建安