This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP-CC2652RB:运行 Host_TEST 的 CC26X2出现问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/844437/ccs-lp-cc2652rb-problem-with-cc26x2-running-host_test

器件型号:LP-CC2652RB

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我目前正在使用最新的 Launchpad CC26X2并以中央方式运行 Host_test 来接收数据。

如果我只是闪存、并且可以使用 BTool 打开端口、则 host_test 程序工作正常。

但是、当我在 host_test 上使用调试、然后打开 BTool 时。  

它将为我提供错误:  

Cortex_M3_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.1.0.00012)
Cortex_M3_0:目标 CPU 停止故障:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.1.0.00012)

我需要使用调试工具来检查 RAM 的使用情况、我是否可以使用任何方法来解决这个问题?

谢谢、

建安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建安、

    不能同时运行 BTool (虚拟 UART)和调试、因为它与 USB 连接冲突。