This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:ADC 补偿

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1173880/cc2652r7-adc-compensation

器件型号:CC2652R7

客户要求 CC2652R7 ADC 在1V 范围内测量车辆电压、12/24伏工作电压、并且在1V 基准电压下测量的电压比为30.4:1。  在一个器件上、可以看到30.4:1斜率的转换效果良好、且存在0个偏移。

 

 

在12伏时、它在所有三个测量点看起来都很好、并且在10和20V 设置下跟踪效果也很好。

 

但是、其他3块电路板的测量值为12.4、11.1和10.9V、具有相同的 FW。   斜率看起来不错、但显然存在偏移。

 

他们 查看 CC2652文档、了解 一些补偿寄存器。  我们是否必须使用这些值进行补偿? 为什么复位时为0?

 

 

他们 正在使用以下 API。

 

 

对于我为什么会看到该偏移以及如何补偿有任何建议?