Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7
客户要求 CC2652R7 ADC 在1V 范围内测量车辆电压、12/24伏工作电压、并且在1V 基准电压下测量的电压比为30.4:1。 在一个器件上、可以看到30.4:1斜率的转换效果良好、且存在0个偏移。

在12伏时、它在所有三个测量点看起来都很好、并且在10和20V 设置下跟踪效果也很好。
但是、其他3块电路板的测量值为12.4、11.1和10.9V、具有相同的 FW。 斜率看起来不错、但显然存在偏移。
他们 查看 CC2652文档、了解 一些补偿寄存器。 我们是否必须使用这些值进行补偿? 为什么复位时为0?

他们 正在使用以下 API。

对于我为什么会看到该偏移以及如何补偿有任何建议?