This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:使用4个 cc2650 LaunchPad 构建 BLE 网络

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581834/ccs-launchxl-cc2650-build-a-ble-network-with-4-cc2650-launchpads

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想知道是否可以构建 UPA 一种包含4个 cc2650 LaunchPad 的网络、其中一个是协调器、另一个是类似的终端设备。 这意味着3个板正在测量传感器数据、并通过蓝牙将其发送到协调器板、这是可行的吗? 因为我想知道您如何构建蓝牙网络(我知道只能进行点对点连接、而不能进行多点对点连接)是可以实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luigi、
    这可以通过一个具有一个收集器(中央节点->主节点)和三个传感器节点(外设节点->从节点)的基本星型拓扑来实现。 您可以连接到全部三个设备并保持连接活动、也可以动态连接和断开以检索数据。 如果您可以启用一些从器件延迟、则连接状态通常功耗较低(对于从器件)。

    请查看我们的 central 到多外设项目:
    github.com/.../central_to_multiperipheral.md
    或多角色项目:
    github.com/.../multi_role
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢快速响应、IAM 在本主题中是全新的。 这意味着我可以为此使用 BLE -堆栈?
    我对如何实现这一点有一个了解性问题、因为这意味着节点应始终通过蓝牙进行连接? 如何实现不间断蓝牙连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是、我应该使用哪个 IDE 来构建这样的项目? 我安装了 CCS 和 BLE SDK。 我需要这两者吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我尝试编译程序并将其加载到板上、但程序无法正常工作、是否可以轻松地介绍如何将程序上传到板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、一个简短的问题是、是否可以通过 BLE 堆栈构建网状网络?