Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我想知道是否可以构建 UPA 一种包含4个 cc2650 LaunchPad 的网络、其中一个是协调器、另一个是类似的终端设备。 这意味着3个板正在测量传感器数据、并通过蓝牙将其发送到协调器板、这是可行的吗? 因为我想知道您如何构建蓝牙网络(我知道只能进行点对点连接、而不能进行多点对点连接)是可以实现的吗?