请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我遵循以下指令:
我正在尝试将 CC2650的 project0上载到我的 CCS Cloud 中。 我之前做过这件事、然后在做了一些修改后、我删除了该项目、以便重新上传干净的版本。 这就是我的问题开始的地方。 上面的指令为我提供了一个到 Project0源代码的直接链接:
但是、不显示任何内容。 TI Resource Explorer 中是否不再提供用于 CC2650的 Project0?
此致、
Michał μ A