This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:Project0不会出现在 TI Resource Explorer 中

Guru**** 2555120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582415/ccs-launchxl-cc2650-project0-does-not-appear-in-ti-resource-explorer

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  我遵循以下指令:

  

  我正在尝试将 CC2650的 project0上载到我的 CCS Cloud 中。 我之前做过这件事、然后在做了一些修改后、我删除了该项目、以便重新上传干净的版本。 这就是我的问题开始的地方。 上面的指令为我提供了一个到 Project0源代码的直接链接:

  

  但是、不显示任何内容。 TI Resource Explorer 中是否不再提供用于 CC2650的 Project0?

此致、

Michał μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、

    对于 CC2650、Project Zero 随 Simplelink Academy 一起提供-并显示在 Resource Explorer Classic 中。

    访问 software-dl.ti.com/.../overview.html 并下载 SLA 1.11

    然后在资源管理器中,您将看到 SimpleLink Academy 1.11,在“Bluetooth low energy”(蓝牙低耗能)>“Projects”(项目)下为 Project Zero

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助,您的解决方案很有效:)

    此致、
    Michal