This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:TX 范围低于 CC2650 Launchpad

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582402/cc2650moda-tx-range-lower-than-cc2650-launchpad

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650CC2540

您好!

我在定制板上使用 CC2650MODA,并比较 CC2650 Launchpad 之间的范围。

我在 BLE Device Monitor 上使用 USB CC2540扫描仪来查看 RSSI 信号强度。

LaunchPad 具有-45、CC2650MODA 具有-87。

展位与 USB 扫描仪的距离相同。

为什么来自 CC2650MODA 的天线如此糟糕?

如果我与 sensortag 应用程序连接、并走4米、则连接制动器已经开始。 另一方面、使用 LaunchPad 连接可以在中断前25米。

我之前使用的是可寻址 X、其范围几乎与 launchpad 相同。 但 CC2650MODA 系列确实很糟糕。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到问题。
    我在没有任何 PCB 的情况下设置了新的 CC2650MODA、只需将3V3和 GND 添加到其中。 我使用相同的项目进行闪存、现在我的定制方案与不带 PCB 的 CC2650MODA 进行对比。
    自定义的一个具有-87和另一个-47。 我的定制板在天线下方有铜、信号强度更小。
    因此、我必须在天线下方为线路和铜添加一个截止区域或一个排除区域。
    CC2650MODA 数据表中提到了该解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您的解决方案!