请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件: CC2650、 CC2540
您好!
我在定制板上使用 CC2650MODA,并比较 CC2650 Launchpad 之间的范围。
我在 BLE Device Monitor 上使用 USB CC2540扫描仪来查看 RSSI 信号强度。
LaunchPad 具有-45、CC2650MODA 具有-87。
展位与 USB 扫描仪的距离相同。
为什么来自 CC2650MODA 的天线如此糟糕?
如果我与 sensortag 应用程序连接、并走4米、则连接制动器已经开始。 另一方面、使用 LaunchPad 连接可以在中断前25米。
我之前使用的是可寻址 X、其范围几乎与 launchpad 相同。 但 CC2650MODA 系列确实很糟糕。
有什么想法吗?