请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 你(们)好。
我们拥有使用 CC2640F128RHB 定制的电路板。 我们使用内部直流/直流转换器在1.8V 电压下运行 GPIO。 但是、我们无法使用 IAR 上的 XDS100V3调试器对 CC2640进行编程/闪存。 当我们连接调试器时、VDDS 电压为3.3伏。
据我所知、我可以将 XDS100V3调试器配置为在1.8V 电压下运行。 但是、我找不到如何将其配置为在1.8V 电压下运行。 可以帮我解决这个问题吗?
谢谢、