This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:XDS100V3调试器电源1.8V

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582209/cc2640-xds100v3-debugger-supply-1-8v

器件型号:CC2640

你(们)好。

我们拥有使用 CC2640F128RHB 定制的电路板。 我们使用内部直流/直流转换器在1.8V 电压下运行 GPIO。 但是、我们无法使用 IAR 上的 XDS100V3调试器对 CC2640进行编程/闪存。 当我们连接调试器时、VDDS 电压为3.3伏。

据我所知、我可以将 XDS100V3调试器配置为在1.8V 电压下运行。 但是、我找不到如何将其配置为在1.8V 电压下运行。 可以帮我解决这个问题吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、dnz、

    您使用的是基于 TI XDS 参考设计的 TI XDS100v3还是第三方版本?

    有关1.8V 支持、请参阅 XDS wiki: processors.wiki.ti.com/.../XDS100

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    不、实际上我使用 TI 的 SmartRF06评估板作为调试器。 感谢 JXS 提供链接! 我已经签出了您提到的链接、找不到要将调试器配置为在1.8V 电压下运行的确切操作。

    可以帮我解决这个问题吗?