This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:不带32kHz 晶体和平衡-非平衡变压器的 CC2640定制板不起作用

Guru**** 2553630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581962/ccs-cc2640-cc2640-custom-board-without-32khz-crystal-and-balun-does-not-work

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我遵循 CC2640数据表的外部单端设计使用 CC2640 4*4 MCU 的定制板。 由于尺寸限制、我没有添加32kHz 晶体。 我使用了 RCOSC_LF 无晶振模式、并在 CC2650 LaunchPad 上测试了 Project Zero 代码、该代码运行良好。 同时、使用15nH 电感器。 我使用 了 Johanson 技术245014G BMbalun。  

我使用 XDS200 (2引脚 JTAG)和 CCS7.1来调试电路板。 然后在 MCU 上下载 BLE 堆栈和应用项目。 我无法通过 BLE 扫描仪看到该板。 并且在调试过程中没有错误(当我单击调试按钮和恢复按钮时)

1.是否有方法来确认内部晶振工作正常?

2.我是否需要在射频器件上进行一些特定的配置设置、或者是否可以在射频设计中使用平衡-非平衡变压器?

如果需要、我可以通过电子邮件发送代码和原理图。

谢谢、

建林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jianlin:

    如果您使用的是平衡-非平衡变压器、则必须将射频配置更改为"具有内部偏置的差分"。 话虽如此、为了获得正确的性能、您必须使用专为 CC26xx 设计的平衡-非平衡变压器。 使用其他平衡-非平衡变压器模型将为您带来短距离和潜在高谐波发射等问题。

    我建议您通过 SmartRF Studio 控制电路板、并查看频谱分析仪上的射频输出是否符合预期。 例如、由于24MHz 晶体上的负载电容值不正确、载波上可能存在偏移。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik、

    245014G BM平衡-非平衡变压器专为 CC26XX 而设计、因此它可能会起作用。 同时、我将使用 Project Zero 进行固件写入。 请告诉我如何在该项目或其他项目中将射频配置更改为"内部偏置差分"?

    另一个问题是、我没有在定制板上添加低频晶体。 您能否告诉我如何检查 MCU 内部晶体是否正常工作?

    谢谢、
    建林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、

    很抱歉、问题标题有点令人困惑。 定制板具有外部平衡-非平衡变压器、但没有外部32kHz 晶体。 如果我使用外部平衡-非平衡变压器、为什么我必须将射频配置更改为"具有内部偏置的差分"?


    期待您的反馈。


    谢谢、

    建林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jianlin:

    您必须确保射频设置的软件配置反映您的硬件。 Project0针对使用具有内部偏置的差分射频的 CC26xx LaunchPad 进行了设置。 这与您的硬件配置相同、因此软件已正确配置。

    您可以在 IO 上输出32kHz 时钟信号、技术参考手册第11.3.3章对此进行了介绍。

    谢谢、
    Fredrik