Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我遵循 CC2640数据表的外部单端设计使用 CC2640 4*4 MCU 的定制板。 由于尺寸限制、我没有添加32kHz 晶体。 我使用了 RCOSC_LF 无晶振模式、并在 CC2650 LaunchPad 上测试了 Project Zero 代码、该代码运行良好。 同时、使用15nH 电感器。 我使用 了 Johanson 技术245014G BMbalun。
我使用 XDS200 (2引脚 JTAG)和 CCS7.1来调试电路板。 然后在 MCU 上下载 BLE 堆栈和应用项目。 我无法通过 BLE 扫描仪看到该板。 并且在调试过程中没有错误(当我单击调试按钮和恢复按钮时)
1.是否有方法来确认内部晶振工作正常?
2.我是否需要在射频器件上进行一些特定的配置设置、或者是否可以在射频设计中使用平衡-非平衡变压器?
如果需要、我可以通过电子邮件发送代码和原理图。
谢谢、
建林