This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:使用 CC2650对定制 PCB 进行编程

Guru**** 2556210 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F, CC2640, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582025/cc2650-programming-custom-pcb-that-uses-cc2650

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC-DEVPACK-DEBUGCC2640R2FCC2640

您好!  

如何对使用 CC2650的定制 PCB 进行编程?  

我希望设计一个将 CC2650用于学校项目的定制 PCB (可以使用光传感器检测板的存在并使用低功耗蓝牙与 RPI 通信的智能桌垫)

但是、我不确定如何开始将引导加载程序加载到 PCB 上、以及在 PCB 从晶圆厂出来后对其进行实际编程。  

我购买了 SimpleLink 低功耗蓝牙/多标准传感器标签、并找到了使用 CC-DEVPACK-DEBUG 对传感器标签进行编程的教程、但我不确定如何对定制 PCB 进行编程。

我们非常感谢您的帮助、

谢谢、此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    首先、我将查看此 BLE 论坛顶部的固定"CC2640R2F/CC2640/CC2650入门和常见问题解答"帖子。 它包含有关对器件进行编程的信息。 TI BLE Wiki 上还有一个引导加载程序应用手册、如果您不使用 JTAG 对器件进行编程、则可以参考该手册。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试在 LAUNCHXL-CC2650原理图中引用 XDS110和 CC2650之间的连接。