请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件: CC-DEVPACK-DEBUG、 CC2640R2F、 CC2640、
您好!
如何对使用 CC2650的定制 PCB 进行编程?
我希望设计一个将 CC2650用于学校项目的定制 PCB (可以使用光传感器检测板的存在并使用低功耗蓝牙与 RPI 通信的智能桌垫)
但是、我不确定如何开始将引导加载程序加载到 PCB 上、以及在 PCB 从晶圆厂出来后对其进行实际编程。
我购买了 SimpleLink 低功耗蓝牙/多标准传感器标签、并找到了使用 CC-DEVPACK-DEBUG 对传感器标签进行编程的教程、但我不确定如何对定制 PCB 进行编程。
我们非常感谢您的帮助、
谢谢、此致、
标记