This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650DK:I#39;m 无法使用 code composer studio 7.0.0将任何示例加载到我的器件

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578089/ccs-cc2650dk-i-m-not-able-to-load-any-examples-to-my-device-using-the-code-composer-studio-7-0-0

器件型号:CC2650DK

工具/软件:Code Composer Studio

我最近购买了 cc2650dk。 我的主要目标是通过蓝牙从我的加速计发送模拟数据。 我不熟悉 BLE、但我一直在从事项目零点等实验。 我还能够成功地将 ADC 和 LCD 等示例加载到我的器件中。

现在、我无法将任何内容加载到 cc2650DK。 CCS 能够编译工程、但在尝试将文件加载到器件时失败。

我相信、当我尝试将 simpleBLEperipheral 项目加载到我的器件时、一切都已开始。 我有两个板、第一个板在尝试加载 simpleBLEperipheral 文件时停止工作、然后无法加载任何其他板。 simpleBLEperipheral 文件无法正常工作。 因此我尝试了另一个电路板并尝试了其他示例、这周工作了。我将文件 simpleBLEperipheral 上传到第二个器件、它再次停止了与第一个电路板类似的工作。 现在、我有两个板给了我一个错误、我完全无法使用它们。

是否有人可以帮助我解决此问题?

谢谢、

GGP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否关闭 CCS 并打开 SmartRF 闪存编程器2 v1.7.5以确认闪存编程器可以检测 SmartRF06板? 此外、请确保您已应用所有 CCS 更新。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这台计算机中、我更新了 CCS、当我使用闪存编程器2通过 外设十六进制文件刷写器件时、它会起作用。 但我仍然无法使用 CCS 上传任何项目。 在我的旧计算机中、我还有 CCS 、但它没有  更新、当我尝试将项目加载 到电路板时、它工作正常。   因此、我将 CCS 文件从旧计算机复制到新计算机、以便在 应用更新之前返回。 现在、我能够将项目文件加载到我的器件中。

    问题是、每次我要上载外设应用程序时、我的板都会停止工作。 我无法从 CCS 上传任何项目、除非我再次刷写电路板。

    当我将项目加载到工作区时、我会调试堆栈

    然后是应用程序

    我的 LCD 上没有显示任何内容。

    我加载这些文件是否不正确?

    我的目标是修改 simpleBLEperipheral 以满足我的规格、但无法 使 原始项目正常工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无法调试堆栈器件。 您只能调试应用程序部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我只调试应用程序、我仍然会得到相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否单击左上角的 XDS100v3探针并暂停调试器? 它位于什么地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这就是我在点击"pause"时看到的内容。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 CCS 中使用 TI ARM 编译器 v5.2.6?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我转到 CCS 应用中心并安装了 TI ARM 编译器、但仍然遇到相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种 BLE 堆栈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 BLE-Stack 1.4.2.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE-Stack 1.4.x 仅受 IAR 支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE Stack 1.4.2适用于 CC254x、其中的示例仅可由 IAR EW8051构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否仍然可以在 CCS 上调试 SimpleBLEPeripheral?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我首先安装了 BLE_STACK_2-2-1、但它不起作用、我开始安装其他堆栈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您使用 CCS7在 BLE Stack 2.2.1中构建示例时、是否选择 TI ARM 编译器 v5.2.6?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚安装了 CCS 版本7.1.0.000015、并按照 swru393d.pdf 中的说明从2.6.2.2.1开始执行操作、我能够更新 TI ARM 编译器版本5.2.6。 simple_peripheral 项目仍然无法正常工作。 我按照此 pdf 中的说明调试了堆栈和应用程序、看起来很成功。 我明白了

    Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
    Cortex_M3_0:GEL 输出:板复位完成。

    和应用程序

    但我看不到 LCD 显示屏上出现任何内容,并且当我使用双设备监视器时 ,simpleperipheral 设备不会显示 。

    我不知道我做了什么错。

    www.ti.com/.../swru393d.pdf

    GGP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在 CCS 上进行屏幕截图并拍摄 CC2650DK 的图片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的 CCS 屏幕截图、调试器正常工作。 问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄振

    当我首次启动此论坛时、我通过 Resource Explorer 云获得了 simpleBLEperipheral 库。 这种情况是如何不起作用的。 这可能会导致固件损坏、cc2650dk 完全无法正常工作、我无法上传任何其他项目到其中。 我能够加载其他项目的方法是使用 Flasher Programmer 2对固件进行重新编程、然后我能够使用 CCS 将项目上载到 cc2650dk。

    我了解了如何从 BLE 软件堆栈开发人员指南中将 simple_peripheral 库上载到项目浏览器。 现在、我不会收到我从云上载文件时会遇到的相同错误。

    但我现在的问题是、在 BLE 器件监控器上、它没有选择 CC2650DK。

    下图是  我从 CCS 上传 simple_peripheral 工程时 BLE 器件监控器的外观


     

    现在、当我使用闪存编程器2时、简单的外设十六进制文件、双监视器会将其拾取。


     

    我的问题是如何使 CCS 外设项目正常工作。

    我知道这个问题与我最初开始时的问题不同、但 simplebleperipheral 仍然无法成功使用 CCS。