This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:使用 CC2650以及主机测试应用程序和 BLE 器件监控器遇到问题 BLE 主机复位超时

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580442/cc2650stk-using-cc2650-plus-host-test-app-and-ble-device-monitor-getting-a-problem-ble-host-reset-time-out

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:CC2540CC2650

大家好

我使用 CC2650 SensorTag 作为软件狗使用应用程序 Host Test、因为我没有 CC2540软件狗。 IM 运行在它上、它适用于 BTool、但当我尝试将其与 BLE Device Monitor 配合使用时、我收到 一条错误消息、提示"BLE Host reset timeout"。 可能需要硬复位"。

所以我不知道如何解决这个问题,我想为什么 BLE 设备监控器和 BTool 都不起作用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 sunmaysky.blogspot。tw/.../how-to-use-sensortag-cc2650stk-with-cc.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Brao
    当我开始时、我执行了该页面中的内容、问题仍然存在。 在页面中、它们使用 BTOOL 而不是 BLE Device Monitor

    另一个想法是为什么我有这个问题?

    感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道该错误是什么。 我将尝试将其转发给开发人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 如果有解决方案、请通知我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否修改了 HostTest 中的 UART 引脚定义并自行为 CC2650 SensorTag 构建二进制文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NOP 我认为不是这样,我应该检查 UART 引脚的哪些参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sunmaysky.blogspot、tw/.../how-to-use-sensortag-cc2650stk-with-cc.html 中有步骤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦! 您刚才提到了这一点,很抱歉,是的,我修改了 UART 引脚并构建了二进制文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您修改 UART 引脚的板级配置文件是什么? 无论如何、我会为 CC2650STK 附加 hosttest (应用程序和堆栈)。 您可以将 hosttest (应用程序和堆栈)下载到 CC2650STK 并再次使用 BTool 进行测试。

    e2e.ti.com/.../host_5F00_test_5F00_cc2650stk.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用提供的两个用于测试主机的十六进制文件对 CC2650 SensorTag 进行了编程、但无法重现问题。 它每次都能正常工作。 您可能会看到一个问题。 对器件进行编程后、您是否尝试对其进行下电上电? 还请确保 Debugger DevPack 具有最新的固件(包含在 SmartRF 闪存编程器2版本1.7.5中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Yikai! 如果一切都好,我会检查并写回你的信!

    右侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jomar、你好、嗯、我没有检查过固件、我将确保... 也许是一个假问题、但是我如何在编程后对器件进行循环供电、这意味着什么?

    谢谢!
    右侧
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需从 CC-DEVPACK-DEBUGGER 中删除 CC2650STK 并将其连接回。 CC2650STK 将被回收利用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,好的,谢谢! 嗯、在这种情况下、是的、我做到了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它现在是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NOP、我尝试了您提供的.hex 程序、但当我尝试在闪存程序2上下载它们时、我遇到了接口被阻止要求我擦除质量的问题、因此我执行了什么操作并生成了 sensortag 禁用、 所幸的是,我可以回到正常状态,从那时起,我没有再尝试下载。 您是否知道下载它们的另一种方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些十六进制文件在我的 CC2650STK 上正常工作。 您能否制作闪存编程器2的屏幕截图以向我展示如何对 CC2650STK 进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据屏幕截图、您未成功将十六进制文件下载到 CC2650STK 中。 尝试对闪存编程器2执行批量擦除并再次下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有,我不是一个好的解决方案,我尝试了,我的感应器被禁用了,谢谢它恢复了生活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的描述。 它现在是否起作用?