请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-CC2650MA 主题中讨论的其他器件: CC2650、 LAUNCHXL-CC2640R2、 LAUNCHXL-CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
工程师同行、
是否可以使用 EK-TM4C129XK Launchpad 的"调试"侧附带的 ICDI 对驻留在 BOOSTXL-CC2650MA BoosterPack 上的 CC2650进行编程/调试?
我们通常这样做是为了对 TM4C 系列的外部目标进行编程(使用相同的10引脚 ARM 默认电缆/连接器)。
我不会期望出现问题、但昨天我给我的客户留下了一个 BoosterPack、他说他无法做到。
谢谢
布鲁诺