器件型号:CC2650DK
工具/软件:Starterware
大家好、
已用硬件:带评估模块的 SmartRF06板
用于评估模块的软件:由 TI 提供的 V2.2.1 HOST_TEST 应用将 ble_user_config.h 文件中的 MTU 大小从23字节修改为60字节。
预期:通过使用 BTool,我应该能够读取具有40字节的 long 特征。
结果:
[110]: -10:56:15.522
命令失败
状态=执行功能超时
事件= GAP_HCI_ExtentionCommandStatus
我是否错过了在 host_test 应用程序中更改任何内容、或者可能是什么问题。 是否有人遇到过这个问题。
另一个信息是、如果我尝试读取小于23字节的特征、那么我能够毫无问题地读取数据。
感谢您的提前响应。
谢谢、
Siva。