请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
大家好、我正在尝试编译 BLE2.2.1堆栈、并希望将其加载到 cc2650 launchpad 中。 我能够为简单的外设应用加载预构建的十六进制文件、它们工作正常。
但是当加载我的构建时(首先加载简单外设堆栈,然后加载应用程序),它会被卡在循环中(可能是一个例外)。 我没有更改任何代码。 堆栈(0x0f000)和应用(0x00)似乎都已加载
正确。 但 CFSR 寄存器中的 INVSTATE 位被置位。 不确定这是否与我的问题有关。
我无法找到导致异常的原因。 请您分享一些光吗?
谢谢。