This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:BLE 堆栈已构建、但未卡在 CFSR 中设置了 Invstate 位的异常循环中

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581252/launchxl-cc2650-ble-stack-was-built-but-not-stuck-in-a-exception-loop-with-invstate-bit-set-in-cfsr

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、我正在尝试编译 BLE2.2.1堆栈、并希望将其加载到 cc2650 launchpad 中。 我能够为简单的外设应用加载预构建的十六进制文件、它们工作正常。

但是当加载我的构建时(首先加载简单外设堆栈,然后加载应用程序),它会被卡在循环中(可能是一个例外)。 我没有更改任何代码。 堆栈(0x0f000)和应用(0x00)似乎都已加载

正确。 但 CFSR 寄存器中的 INVSTATE 位被置位。 不确定这是否与我的问题有关。

我无法找到导致异常的原因。 请您分享一些光吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjun、
    您能否再次重建整个项目(重建堆栈和应用程序)。 然后再次下载堆栈和应用程序。 INVSTATE (用法故障)可能指示您的处理器跳转到错误的应用程序栈边界并执行无效指令。