请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 工具/软件:TI C/C++编译器
你好、
我刚才对 cc2541的 ADC 有问题。
当我为通道7模拟输入提供 VCC 或3.3电压时、我得到的最大8位值仅为0x7F 或127。
我的设置是 HalADCSetreference (HAL_ADCREF_AVDD)和 ADC = HalADCRead (HAL_ADC_CHN_AIN7、HAL_ADC_Resolution 8)。
我在这里错过了什么吗?
谢谢。