This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2541:CC2541 ADC 转换问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581700/compiler-cc2541-cc2541-adc-conversion-issue

器件型号:CC2541

工具/软件:TI C/C++编译器

你好、

我刚才对 cc2541的 ADC 有问题。

当我为通道7模拟输入提供 VCC 或3.3电压时、我得到的最大8位值仅为0x7F 或127。

我的设置是 HalADCSetreference (HAL_ADCREF_AVDD)和 ADC = HalADCRead (HAL_ADC_CHN_AIN7、HAL_ADC_Resolution 8)。

我在这里错过了什么吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    这是因为结果是有符号的、可以是正极和负极(即使不支持负极输入)。 ´s 详细信息、请参阅用户指南中的第12.2.5章。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 sunmaysky.blogspot。tw/.../cc2530-adc-howto-in-ti-z-stack.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到.. 那么、这意味着我只能拥有使用 ADC 设置的任何分辨率(例如8位0-127、10位0-511等)的一半总范围? 我认为这是正确的吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是二进制补码、因此答案是肯定的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。