This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:削减 BTC 和 BLE 上的频段

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581158/cc2564modn-cuts-frequency-bands-on-btc-and-ble

器件型号:CC2564MODN

您好!

我们需要这个窄带、2402至2422 MHz、BLE 和 BTC 不使用。 是否有任何方法可以从系统中切割这些频带?

我们使用了 CC2564B + STM32 + Bluetopia 栈。  

谢谢、

Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denis:

    我认为这可能违反蓝牙规范、因为它定义了所有经典和 LE 通道之间的跳频。 移除这些通道中的大部分可能会对与其他蓝牙(经典和/或 LE)器件的互操作性和连接质量产生不利影响。

    为什么需要排除这些频率?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    对于违反蓝牙规范的行为、我同意您的观点、但器件不得发射这些频率、也不得用于与其他器件通信。

    为什么需要排除这些频率?

         这些频率由闭合环境中的其他器件使用。 在公共论坛上我不能说更多了。  

    是否可以在 CC2564MODN、BLE 和 BTC 上削减这些频率? 我知道、如果削减2402MHZ、我们将失去一个 BLE 广播通道。

    如果在封闭环境中没有其他使用2.4GHz 的器件、性能会受到怎样的影响?

    谢谢

    Denis