请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODN 您好!
我们需要这个窄带、2402至2422 MHz、BLE 和 BTC 不使用。 是否有任何方法可以从系统中切割这些频带?
我们使用了 CC2564B + STM32 + Bluetopia 栈。
谢谢、
Denis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们需要这个窄带、2402至2422 MHz、BLE 和 BTC 不使用。 是否有任何方法可以从系统中切割这些频带?
我们使用了 CC2564B + STM32 + Bluetopia 栈。
谢谢、
Denis
您好、Vihang、
对于违反蓝牙规范的行为、我同意您的观点、但器件不得发射这些频率、也不得用于与其他器件通信。
为什么需要排除这些频率?
这些频率由闭合环境中的其他器件使用。 在公共论坛上我不能说更多了。
是否可以在 CC2564MODN、BLE 和 BTC 上削减这些频率? 我知道、如果削减2402MHZ、我们将失去一个 BLE 广播通道。
如果在封闭环境中没有其他使用2.4GHz 的器件、性能会受到怎样的影响?
谢谢
Denis