This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:通过 UART 和 SPI 接口与 PC 通信

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580024/cc2640r2f-communicate-with-pc-thru-uart-and-spi-interface

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!

我是否知道有办法通过连接到 cc2640的 PC UART 接口控制 SPI 总线?

谢谢、此致、

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您必须在 CC26xx 上建立一个桥接器(UART 到 SPI)、以便您可以解析 PC 中的数据并向 SPI 发送命令。  

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zahid:

    感谢您的快速回复、您能告诉我我我该怎么做这座桥的一些知识吗? 是硬件桥接器还是软件编码? 您是否可以与我分享此应用手册? 我知道 CC2640同时具有 UART 和 SPI 接口、我可以在内部执行开关吗? 如果是、我如何执行该开关?

    希望很快收到您的回复。 非常感谢!


    此致、
    :KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kum Hoo、

    这将是一个软件桥。 在读取 UART 并将数据接收到缓冲区后、您可以通过 SPI 接口发送相同的缓冲区。

    此致、

    Klas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Klas、

    您知道我在哪里可以找到有关如何进行软件桥接的信息吗?

    非常感谢

    此致、
    :KH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kum Hoo、

    下面是一些您可能会发现很有趣的材料、以便实现桥接器:

    下面是一个有关 UART 部件所需内容的主题:  

    此致、

    Klas