This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:在与器件1建立 ESCO 连接后、由于超时、与器件2的 ACL 连接断开

Guru**** 2561900 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573911/cc2564c-acl-connection-with-device-2-is-disconnected-due-to-timeout-after-esco-connection-with-device-1-is-establised

器件型号:CC2564C

情况如下:

我们的器   件使用 TI 蓝牙 CC2564C 同时连接两个器件(耳机1和耳机2)。

2.与耳机建立了 eSCO 连接(WBS) 1.

3.保持 ESCO 连接持续进行,并通过 使用 耳机2的 ACL 连接定期发送 AT 命令

4.一段时间后, 由于超时,与耳机2的 ACL 连接断开。

我的问题是为什么  与耳机2的 ACL 连接断开? 请看一下。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传空气嗅探器日志:

    e2e.ti.com/.../air-sniffer-log.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享日志。 我将对此进行研究。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么东西要找吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dragon、

    很抱歉耽误你的时间。

    查看监听器日志中的 headset2时、从设备(耳机)发出的 LMP_Detach 消息以"远程用户终止连接"为原因。

    比较头文件1和头文件2、您的拍摄中的头文件1使用免提配置文件(HFP)、而头文件2不使用。 它使用耳机配置文件(HSP)。 这可能是在头端2上执行 SDP 之后主器件断开连接的原因。

    如果您认为这不是原因、请捕获 CC2564C 记录器日志、以便我们能够更深入地了解为何终止连接。

    此致、
    Vihang