请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 情况如下:
我们的器 件使用 TI 蓝牙 CC2564C 同时连接两个器件(耳机1和耳机2)。
2.与耳机建立了 eSCO 连接(WBS) 1.
3.保持 ESCO 连接持续进行,并通过 使用 耳机2的 ACL 连接定期发送 AT 命令
4.一段时间后, 由于超时,与耳机2的 ACL 连接断开。
我的问题是为什么 与耳机2的 ACL 连接断开? 请看一下。
谢谢!