This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:CCS V6.2

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572208/compiler-cc2650-ccs-v6-2

器件型号:CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

 大家好、

当我使用 CCS V6.2编译工程时遇到问题。 有人可以帮帮我吗?  

谢谢、此致、

图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测试了哪个 BLE Stack 版本和示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    您使用的是什么编译器? (对于 CC2650、我们建议使用 TI ARM 编译器 v.5.2.6或5.2.8。)

    此外、错误消息为"Program will not fit into available memory"。 您可能已经用完了空间,在这种情况下,您可以查看第10.4节《优化 SDG 的低功耗蓝牙堆栈内存使用 》(www.ti.com/.../swru393d.pdf)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie H、

    当我使用 TI ARM 编译器 v.5.2.6或5.2.8时、它不起作用。 有什么想法吗?

    谢谢、此致、
    图安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    正如我提到过的、您的应用程序可能太大了。 您是否对 Sensortag 项目进行了任何更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我解决了这个问题。 我在属性中将 flashOAD 更改为 flashROM、并更新了最新版本。

    谢谢、  

    图安