主题中讨论的其他器件:ADS1293、 CC2540、 ADS1293EVM
您好!
我选择了一个由另一位开发人员使用 TI 的无线心率监护仪参考设计启动的项目、该参考设计使用 CC2541通过 BLE 发送 ECG 数据。 当我启动项目时、有人告诉我来自其中一个 ECG 通道的数据损坏。 电路板使用 未修改的参考设计文件制造、TI 的可执行代码也未修改、三个电路板表现出相同的行为。 此时、我不知道 CC2541通过蓝牙发送数据时是否发生数据错误、或者是否是从 ADS1293芯片获取 ECG 数据。 要通过蓝牙接收数据、我有一个 CC2540密钥卡。 我还有一个 CC 调试器、在与他们讨论2541的评估之后、我获得了 IAR Workbench 的评估许可证。
我的第一个问题是有关 iPad 应用程序的问题。 是否仍然可用? 我查看了 BLE Wiki、找不到它。 我没有 iPad、但如果我可以访问其中一个、应用程序将会有所帮助。
其次、让参考设计使用 BTool 将数据转储到 CC2540密钥卡时、我似乎遇到了问题。 我在密钥卡和参考设计之间建立或终止连接时没有遇到任何问题、但我似乎无法让参考设计发送数据。 除非我缺少任何内容、否则我应该能够通过在建立链路后按 S1来实现这一点、但按 S1不会执行任何操作。 S2能够很好地打开和关闭广播。
一旦我可以向密钥卡发送数据、我希望能够在数据通过蓝牙发送之前和之后进行比较。 您能否建议一种简单的方法来捕获/比较来自 CC 调试器 JTAG 接口的相同数据(在发送之前)以及 BTool 接收到的内容?
感谢您对此提供的任何帮助。
Mike