Thread 中讨论的其他器件:CC2650
我正在开始使用 CC2650、并尝试建立从 CC2650 Launchpad 到 PC 的蓝牙连接。 如何在此处继续、使用 USB 蓝牙软件狗通过'Hello World'访问我的 LabVIEW 测试代码?
工作
Project Zero 工作正常、并成功连接到 IOS SensorTag 应用 我可以切换 LED、检查 Service Explorer 等
用于客户端和服务器蓝牙连接的 Raspberry Pi 3的 LabVIEW 蓝牙测试代码。
问题
我看不到如何从 SensorTag 应用程序成功到 LabVIEW 可以利用的蓝牙客户端或服务器蓝牙连接。
想法
尽管将 Project Zero 配置为可发现、但我的 PC 和 iPhone 无法检测到它。 我在其他 E2E Project Zero 线程中看到过这个问题、这是否是我的问题? 手机和 PC 均为 BT 4.2。
这里有任何帮助或指示吗? 我整天都在想、感谢您的任何帮助! )