This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:Project Zero 入门-通过蓝牙连接到 PC 上的 LabVIEW

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580446/launchxl-cc2650-project-zero-getting-started---bluetooth-connection-to-labview-on-a-pc

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

我正在开始使用 CC2650、并尝试建立从 CC2650 Launchpad 到 PC 的蓝牙连接。 如何在此处继续、使用 USB 蓝牙软件狗通过'Hello World'访问我的 LabVIEW 测试代码?

工作

Project Zero 工作正常、并成功连接到 IOS SensorTag 应用 我可以切换 LED、检查 Service Explorer 等

用于客户端和服务器蓝牙连接的 Raspberry Pi 3的 LabVIEW 蓝牙测试代码。

问题

我看不到如何从 SensorTag 应用程序成功到 LabVIEW 可以利用的蓝牙客户端或服务器蓝牙连接。

想法

尽管将 Project Zero 配置为可发现、但我的 PC 和 iPhone 无法检测到它。 我在其他 E2E Project Zero 线程中看到过这个问题、这是否是我的问题? 手机和 PC 均为 BT 4.2。

这里有任何帮助或指示吗? 我整天都在想、感谢您的任何帮助! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a 其他 请注意、当 SensorTag 应用程序连接时、我的 iPhone 的蓝牙地址与 Project Zero 列出的地址不匹配:

    iPhone 地址:

    • iPhone 列表:00:56:CD:ee:EC:81
    • PC 检测: 00:56:CD:ee:EC:81

    Project Zero 报告:

    • "#000023 [5.697] INFO:(project_zero.c:761)已连接。 对等地址:0x711C9A17D8C8"

    这些值是否相关、这里是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    我不理解您的问题。 您说 Project Zero 正在连接到 Sensortag 应用程序、但您还说您的 iPhone 无法检测到它吗?

    也许您正在尝试使用不兼容 BLE 的蓝牙检测器来检测它?

    Project Zero 显示其连接的主器件的地址、而不是其自身的地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

     是的,很奇怪! 具体而言:

    • SensorTag IOS 应用通过蓝牙连接到 Launchpad
    • iPhone 在蓝牙发现中不显示 Launchpad (设置->蓝牙->设备)
    • PC 在蓝牙发现中不显示 Launchpad (蓝牙设置->管理蓝牙设备)

    我还认为 USB BT 检测器可能不兼容 BLE。 我购买了以下产品来帮助缓解这种情况:

    您会说"Project Zero"、表示它已连接到的主器件的地址、而不是其自身的地址"、但以下串行输出与 FCFG MAC_BLE 值匹配呢?

    "#000052 [ 0.020]信息:(project_zero.c:780) GAP 开始。 我们的地址:0x247189082604"

    如果器件满足以下条件、我的 LabVIEW 意图就会很简单:

    • 设备可被发现
    • MAC 地址已知

    有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    即使电话和/或 PC 兼容 BLE、它也可能不会在蓝牙发现中列出 BLE 器件。

    Project Zero 设备显然是可发现的、因为您可以看到它并通过 sensortag 应用程序连接到它。 您的 Project Zero 的地址为0x247189082604、由 PZ 进行 staded。 (当您使用 Sensortag 应用程序连接到 Project Zero 时、您还可以在器件信息下找到该选项。)

    我不知道00:56:CD:ee:EC:81是什么、可能是另一个蓝牙设备?