This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650充当客户端

Guru**** 2589005 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580025/cc2650-act-as-a-client

Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2560

您好!

我有一个 CC2650 Launchpad。 借助此 CC2650、我希望连接到另一个用作服务器的 BLE 器件。

此服务器上有多个客户端特征配置。

TI 是否提供了示例应用、允许我使用 CC2650 Launchpad 连接到此服务器并发现该服务器包含的所有特征。

发现后、我想通过这些特征交换数据。

此致

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    simple_central 项目配置为发现 simple_peripheral 项目上的服务。 您可以将其用作示例、并可以更改 UUID 以查找其他服务。  

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有两个 CC2560 LaunchPad。 simple_central 项目在其中一个上运行、我能够扫描设备。
    之后、我将 simple_peripheral 项目刷写到第二个器件。 但该项目无法正常工作。
    我在串行应用/用户 UART COM6上没有来自项目的输出。
    我在智能手机上找不到具有简单双显示器的外设项目。
    使用 RTOS 对象视图可以看到任务:
    gapRole_taskFxn 和 iCall_taskEntry 被阻止。
    如何解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将 simple_peripheral 的应用和堆栈下载到您的 LANUCHXL-CC2650中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    我已下载展位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用附加的十六进制文件、它是否起作用?

    e2e.ti.com/.../cc2650lp_5F00_simple_5F00_peripheral_5F00_rel.zip