请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 CC2560您好!
我有一个 CC2650 Launchpad。 借助此 CC2650、我希望连接到另一个用作服务器的 BLE 器件。
此服务器上有多个客户端特征配置。
TI 是否提供了示例应用、允许我使用 CC2650 Launchpad 连接到此服务器并发现该服务器包含的所有特征。
发现后、我想通过这些特征交换数据。
此致
托比亚斯