Bluetopia API 是否支持解析列表命令? 我在 GAPAPI.h 中看不到任何内容
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
[引用用户="Jackson Keating"] GAP_LE_Resolve_Address ()是否保存了一个与白名单一起使用的 irk?
GAP_LE_Resolve_Address ()将调用 HCI_LE_Encrpt 命令以从 irk 解析地址。 它不会将该 irk 存储在白名单中。
白色列表包含地址类型和 BD_ADDR。 由于 CC256x 是 HCI 控制器、因此 irk 不会存储在 CC256x 中。 IRK 需要存储在应用层的主机 MCU/处理器中。
此致、
Vihang
请参阅 CC2564B 组件 ICS 报告: www.bluetooth.org/.../QLI_viewQDL.cfm
此外,对于 CC2564C (规格 v4.2): www.bluetooth.org/.../QLI_viewQDL.cfm
根据蓝牙规范、将设备添加到解析列表命令不是必需的。 它仅在特定条件下具有内存、不适用于 CC2564B/CC2564C。 因此、控制器不支持此解析列表功能。